结果:找到"暑期训练营 进阶班 阿里云 物联网 EMW3080",相关内容733条
- 【暑期训练营进阶班】基于2G的遥控门锁
- 前段时间在官网看到了立创暑期训练营,主要是做物联网硬件控制方向的,刚好和我最近在做的方向相同,于是把项目整理了下参加了比赛。项目起因是因为想要一个可以远程控制的门锁,因为我们家养了一条狗,每次到楼下遛狗都需要先上楼领下来,比较麻烦。参考了下现有市面上可以买到的大部分需要在门口才能开门,正好之前用过合宙的Air202,感觉成本低还很好用。于是花了几天时间绘制了电路板,主要包括DCDC部分、Air202、电控部分。最开始使用的是减速电机驱动开锁旋钮,后来发现精度无法做到太高,工作一段时间后无法开门,后来更换了电控锁。这次作品陆陆续续改了四五版才勉强能用,但仍有不少硬件设计缺陷。如果有时间的话之后...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 发帖人:MrLii 发帖时间:2020-08-27 14:37:00
- 【暑期训练营进阶班】OLED智能插座开发心得
- 项目连接:https://oshwhub.com/Knight_Sin/oled-smart-strip使用LCEDA已有一年有余,但活跃在LCEDA开源社区却是近两个月的事情,而LCEDA暑期训练营进阶班也是我第一次深度参与LCEDA举办的大型活动,在接受培训的过程中,我学到了不少东西,感谢LCEDA,感谢各位工程师。画板子是件令人开心的事,写程序也是一件令人开心的事,两份喜悦相互重叠,双倍的快乐!这就是嵌入式的魅力所在|——这一“实现”的过程。在项目中,我第一次设计工作在220V下工作的电路,提心吊胆,如履薄冰,好在一切顺利;我第一次接触阿里云物联网,惊奇地发现,相较于两三年前,物联网开...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营 进阶班 阿里云 物联网 EMW3080 发帖人:矛盾聚合体 发帖时间:2020-08-26 19:41:00
- 【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
- 首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 插座 EDA 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-08-26 17:36:00
- 暑期训练营进阶班-小爱同学继电器
- https://oshwhub.com/prism/xiao-ai-tong-xue-yu-e-li-tong-xue-gong-tong-kong-zhi-di-cha-zuo小爱同学和阿里云实现一灯多控制的智能开关深入实际情况,进行需求分析后,实现一灯单双三控的智能开关可交由小爱同学(任何品牌手机或者智能音箱)进行语音操控!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 暑期训练营进阶班 继电器 发帖人:奶嘴偷走初吻 发帖时间:2020-08-26 16:54:00
- 【暑期训练营进阶班】WiFi智能插座学习心得
- 最近无意间看到了立创EDA举办暑假班活动,不仅报名免费,有老师指导,而且学习中用到的材料可以用发放的代金券,更重要的是还有机会白嫖正点原子的焊台,于是再忙也抽时间出来参加了。经过2周的学习,我学会了如何利用现有材料及常用的元件制作一套智能插座,同时可接入天猫精灵,实现语音控制设备,配合自行设计的3D打印外壳可以说已经具备了成品的雏形,显得高端、大气、上档次。通过这次的学习,我不仅学会制作一个WiFi物联网插座,更是学会了一种制作物联网设备的方法,因为它们都是一样的,都是同一个T路,无非就是把继电器模块换成别的传感器或控制器罢了。虽然暑假班已经结营,学习却不能因此而结束,未来计划将甲醛接入引出...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 WiFi 智能插座 EMW3080 发帖人:智定义物联网 发帖时间:2020-08-26 16:44:00
- 【暑期训练营进阶班】ESP8266插座开发板
- 为期半月的立创EDA暑期训练营进阶班结束了,经过这半个月的学习对物联网有了一个全新的认识,自己也有了很大的进步。在刚上大学时偶然发现了立创eda,经过这么长时间也学习了不少,这次的暑期训练营让我在单片机程序架构的处理上又进一步,以前基本都是一个程序从头写到尾,效率十分低,这次的训练营学到了把程序分开,底层和应用层单独写成一个c文件,在以后调试和移植上提升效率。结合这次的课程内容,我作了一个简单的esp的开发板,由于编程基础比较差,所以选择了arduino开发,没有使用51+WiFi模块,工程链接:https://oshwhub.com/asxs/zhi-neng-cha-zuo十分精简,但是...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 esp8266 arduino 发帖人:asxs 发帖时间:2020-08-26 15:46:00
- 感谢立创举办暑期训练营进阶班收多多
- 很幸运能参加立创EDA举办的暑期训练营进阶班,首先感谢立创EDA提供的那么多优惠券,无偿直播分享物联网技术,EDA免费供大家使用,这都需要立创EDA官方付出大量的时间和资金,再次感谢立创EDA,谢谢。参加本次暑期训练营进阶班,我学习到了从一个项目的提出---功能实现---方案的选型--原理图PCB设计---产品焊接--程序编写---调试---上架等整个流程的操作过程,很庆幸能在立创EDA的培训下做出了一个完整的产品,大家有兴趣可以查看:https://oshwhub.com/zhang0326/zhi-kong-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 物联网 阿里云 发帖人:鬻成0326 发帖时间:2020-08-26 15:17:00
- 立创暑期训练营进阶班
- 在这个暑期参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,做出了成品,并获得奖励,收获良多。训练营期间不仅学会如何绘制PCB还学会了怎设计产品的步骤感谢立创工程链接:https://oshwhub.com/MIAN_ER/wu-lian-wang-xiang-mu
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 暑期训练营 进阶班 发帖人:Mianer 发帖时间:2020-08-26 14:33:00
- 暑期训练营进阶班收获与心得
- 疫情的原因,在家无事,闲逛的时候突然看见立创EDA基础班的宣传,看到奖励还是挺丰富的,便想来学习一下。报了名加了群之后,看见有人说后期还有进阶版,基础班是教你从头开始学习、零基础教学,做的是一个USBHub,因为这个暑假的时候刚好开了电子线路CAD这门课,结课的时候我自己照着书上的一个USBHub制作了一个,并且已经测试完全,可以使用了。所以说当时听说还有进阶班,并且两个训练只能参加一个,所以我就选择退出了基础班,去参加了进阶班,可能学到的东西多一些。在还没有听说立创EDA的暑期培训的时候,我自己是想做一个ESP8266的天气时钟的,正好听说进阶班的题目和物联网有关就参加了,想要进一步了解一...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 发帖人:QAQAa 发帖时间:2020-08-26 14:30:00
- 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
- 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 阿里云 智能开关 暑期训练营进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
返回